结果:找到"125KHz SOC 2.4G",相关内容115条
- 2.4G收发SOC芯片XL2408,集成1T8051内核单片机
- XL2408芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持-对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。ESD主要管脚>8000V,其余管脚>6000V。XL2408规格书v1.3a.pdf芯片特性:频率范围:2.400~2.483GHz世界通用ISM频段接收灵敏度:-96.5/-95/-92/-90dBm@125K/250K/1M/2Mbps。最大输出功率:+...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SOC芯片,2.4g芯片 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-05-10 13:40:00
- 三合一芯片CSM2433包含2.4G发射+125KHZ接收+8位RISC(精简指令集)MCU人员定...
- CSM2433包含了2.4G发射+125KHZ接收+8位RISC(精简指令集)MCU,适合用于PKE考勤,无感门禁CSM2433是一款集成2.4GHz频段发射器、125KHz接收器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片无线收发器特性发射工作在2.45GHzISM频段发射兼容BLE4.2接收工作在15KHz-150KHz内置32次可编程NVM存储器3.3V编程电压集成低电压自动报警功能集成温度报警与防拆卸报警功能集成防冲突通信机制具有超低功耗自动发射/125KHz触发发射功能内置三通道低功耗ASK接收机可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒125KHz接收灵敏度60uVRMS集成...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 学生卡 soc 2.4G芯片 125khz 8位RISC mcu 人员定位 PKE 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-11-14 16:10:00
- SI24R2H2.4G/125KHZ中长跑应用原理开发
- 一、中长跑计时系统应用背景采用125KHZ低频唤醒高频射频识别系统和先进的技术、计算机信息处理等高新技术与体育竞赛相结合,便于运动员携带而不影响其跑步状态,当运动员带着射频识别卡经过计时线圈时,读卡天线能够立即检测到通过的卡片信息,读卡器再将读到的数据送到连接的计算机,计算机得到运动员的有关信息,并使用专用软件对信息作一系列处理由系统软件将采集到的卡片信息与相应运动员信息对应,统计比赛情况从而实现自动计圈和对长距离项目自动计时的目的。系统主要功能1、统计中长跑运动员跑步成绩:比赛结束后,计算机即统计出各运动员的起止时刻、完成圈数、以及名次等成绩;2、显示比赛实况:经计算机处理后的信息,可以通...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 125KHZ:2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-06-16 10:48:00
- SI24R2H一款全新三合一RFID2.4G开发技术资料
- SI24R2H_芯片手册v1-4.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 125KHZ 2.4G MCU 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-05-08 11:08:00
- Si24R2H是国内唯一带125KHz低频唤醒功能内置SOC开发资料
- SI24R2H_芯片手册v1-4.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 125KHz SOC 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-03-12 15:26:00
- SI24R2F2.4GSOC技术开发资料
- Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证-3.6V宽电源范围内稳定工作。应用原理图:Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SOC 2.4G 内置测温 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-01-15 09:11:00
- SI24R2H内置SOC125KHZ可测温可低频唤醒技术开发资料
- Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。应用原理图:Si24R2H内置三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 125KHZ 传感测温 按键 SOC 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-01-12 10:26:00
- 有源卡2.4G芯片-SI24R2F技术支持单发SOC芯片
- 做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源卡 2.4G SI24R2F SOC 发射 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:44:00
- SI3933125KHZ低功耗唤醒PIN对PIN兼容AS3933.PAN3501.GC3933开发...
- Si3933v1.0.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 125KHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-11-20 16:13:00
- Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收开发资料
- Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Si24R2H内置三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GH...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G SOC 125KHZ 温度检测 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-11-20 15:20:00
返回